Imprensa – 08.01.2016

Soluções em Supply Chain

 

Tecnologia RFID em sistemas de aquisição e de entrega

A Böllhoff encontrava-se em 2009 entre as primeiras empresas que utilizavam a tecnologia RFID ao invés das etiquetas de códigos de barras na gestão das peças C.

Desde então, muito aconteceu. Esta tecnologia é muito procurada no mercado e está sempre em desenvolvimento para um novo padrão da indústria.

Böllhoff Parabel

 

Um sistema Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) com RFID trabalha de forma rápida e fiável. Todos os dados relevantes estão nas etiquetas RFID nas embalagens. Se um recipiente estiver vazio, esta etiqueta RFID é lida automaticamente logo que se encontre num campo de leitura. Em questão de segundos, os dados são transformados em uma ordem no sistema Böllhoff ERP. As operações manuais são eliminadas. As distribuições podem ocorrer de forma mais rápida e mais flexível do que com as etiquetas de códigos de barras.

 

Mais vantagens para os clientes através de RFID 4.0 da Böllhoff

A recolha de dados das etiquetas RFID UHF pode ocorrer agora de forma flexível, através de antenas montadas no teto, antenas terrestres, antenas de prateleira ou antenas de proximidade, opcionalmente integrada diretamente na unidade de controlo. Através de um controle inteligente e uma ampla gama de técnicas de aquisição de dados, qualquer organização de fluxo de trabalho conhecida pode ser adaptada com uma unidade de controle. Dependendo da respetiva situação podem ligar-se até 8 antenas a apenas uma unidade de controlo. Isto poupa custos e aumenta a flexibilidade. Os dados são transferidos por LAN, WLAN ou UMTS, dependendo do tipo de transmissão de dados possível ou desejado.

Uma novidade também foi implementada; um ecrã Touch HD de 7 polegadas, integrado na solução de caixa postal "RFID-Box". O utilizador obtém adicionalmente ao sinal acústico no processo de leitura, um sinal ótico, podendo solicitar todos os movimentos da embalagem diretamente na prateleira. Além disso, consegue também comandar diretamente informações a partir da Internet e aparelhos, por ex. impressoras, nos periféricos locais, através de transmissão de dados.

A particularidade comprovada dos sistemas RFID operados pela Böllhoff desde 2009 encontra-se desde o princípio, na codificação simples da etiqueta RFID. Desta forma, garante-se o funcionamento do sistema sempre de forma confiável, evitando falhas de leitura. 
Porque no final, apenas uma coisa importa: Que sempre estejam disponíveis elementos de união suficientes e que a cadeia de logística nunca se quebre.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Impressão livre.

 

Autor responsável

Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Solicitar documento a

Bollhoff Service Center Ltda.
Simone Lazarotti Martinelli
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 – SP -Brasil

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Foto de imprensa (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2878 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 3472 kb / ZIP

* incl. espaços em branco