Zusatzsortimente

Gummi‑Metall‑Puffer

Effiziente Schwingungsentkopplung

Effektive Reduzierung von Lärm und Schwingungen

Gummi‑Metall‑Puffer schützen Mensch und Maschine vor schädlichen Vibrationsemissionen und verringern gleichzeitig den Verschleiß.

Jede Maschine erzeugt bei der Arbeit Vibrationen und Erschütterungen.
Die erzeugten Schwingungen übertragen sich in den Boden und das Fundament, so dass es hier zu Rissbildung am Gebäude kommt. Personen im Umfeld der Maschinen werden ebenfalls durch die Vibrationen stark belastet und klagen oftmals über Gelenk‑ und Rückenschmerzen. Zusätzlich steigt der Lärmpegel durch nicht entkoppelte Maschinen deutlich an, so dass die Mitarbeiter auf Gehörschutzsysteme angewiesen sind.

Diese Gefahren hat auch der Gesetzgeber erkannt und die Lärm-Vibrations-Arbeitsschutzverordnung verfasst. In diesem Zusammenhang bieten Gummi‑Metall‑Puffer aus dem Hause Böllhoff eine besonders effektive Lösung.

Böllhoff Parabel

Verfahren / Prinzip

Die Gummi‑Metall‑Puffer werden einfach durch das angebrachte Gewindeelement (Bolzen‑ oder Mutterngewinde) an die Maschine montiert. Die Dämpfungswirkung tritt sofort ein und entkoppelt die Maschinenvibrationen.

Anwendungsbereiche

Gummi‑Metall‑Puffer finden sich überall dort wieder, wo Vibrationen oder stoßartige Belastungen verringert werden. Typische Einsatzfelder sind der Fahrzeugbau oder die Entkopplung von Aggregaten oder Pumpen.

Produktvorteile
  • Isoliert Maschinen und Komponenten
  • Mindert schlagartige Beschleunigungen
  • Dämmt Erschütterungen
  • Wartungsfrei
  • Sonderteile auf Anfrage

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Reduziert effektiv Schwingungen und Vibrationen

Die Variation aus Werkstoff und Geometrie des Federkörpers ermöglicht eine passende Schwingungsentkopplung der jeweiligen Applikation.

Hohe Lebensdauer

Hohe Qualitätsansprüche und ein ausgeklügelter (optimaler) Verarbeitungsprozess verlängern die Lebensdauer der Gummi‑Metall‑Puffer deutlich. Dabei halten die Produkte gleichzeitig hohen Ausreißkräften Stand, so dass auch extreme Beanspruchungen nicht sofort zur Zerstörung führen.

Robust und wartungsfrei

Im Gegensatz zu anderen Dämpfungselementen aus dem Maschinenbau sind Gummi‑Metall‑Puffer beständig gegenüber vielen Umwelteinflüssen und wartungsfrei durch den gekapselten Federkörper.

Wirtschaftlich

Durch ein ausgereiftes Fertigungsverfahren und den Einsatz von standardisierten Elementen ist der Einsatz von Gummi‑Metall‑Puffern sehr wirtschaftlich im Vergleich zu kostenintensiven Stoßdämpferkomponenten.

Detailbeschreibung

 

Aufbau unserer Gummi‑Metall‑Puffer

Zur Reduzierung von Schwingungen nutzen die Gummi‑Metall‑Puffer von Böllhoff einen Elastomerkern als Feder‑ und Dämpfungselement. Dieser besteht in der Standardausführung aus einem Natur‑Kautschuk in drei Härte‑Versionen. Um einen optimalen Halt und hohe Ausreißfestigkeiten garantieren zu können, wird ein optimiertes Bindemittel auf die Metallteile aufgetragen, das die Bauteile während des Vulkanisierungsprozesses sicher vereint. Das langlebige Bindesystem erlaubt dadurch einen sicheren Materialverbund, der ein Umschließen der Metallteile nicht zwingend erforderlich macht.

Aufbau unserer Gummi-Metall-Puffer

Aufbau unserer Gummi‑Metall‑Puffer

1) Metallteil
2) Bindesystem
3) Elastomer (Federkörper)

 

Belastungsrichtung

Oftmals reichen elastische Lagerungen in einer Federachse nicht aus, um Maschinenschwingungen ganzheitlich kompensieren zu können. Komplexe Maschinenabläufe und ‑bewegungen führen zu einem Bewegungskollektiv, welches sich durch unterschiedliche Federraten auszeichnet. Die von Böllhoff angebotenen Gummi‑Metall‑Puffer sind in der Lage, gleichzeitig wirkende Kräfte zu kompensieren und somit einen umfassenden Schutz vor Schwingungen zu ermöglichen.

Gummi-Metall-Puffer – Belastungsrichtung

Für jede Anwendung die passende Bauart

 

Zur Entkopplung von Schwingungen lassen sich zwei grundlegende Typen unterscheiden, die in der Industrie vielfach und bewährt ihre Anwendung finden.


Aktiv‑Entkopplung

Bei der Aktiv‑Entkopplung werden Schwingungen, die von einer Maschine ausgehen, reduziert. Dadurch mindern sich die Vibrationen, die in die Umgebung eingeleitet werden.
Bsp.: Maschinenfüße für Spritzgussmaschinen

Gummi-Metall-Puffer – Aktiv-Entkopplung

Aktiv‑Entkopplung

 

Passiv‑Entkopplung

Die Passiv‑Entkopplung sorgt dafür, dass Maschinen und Apparaturen nicht durch Schwingungen aus dem Arbeitsumfeld gestört werden und dadurch fehlerhaft arbeiten oder ggf. sogar beschädigt werden.
Bsp.: Lagerung von Messmaschinen

Gummi-Metall-Puffer – Passiv-Entkopplung

Passiv‑Entkopplung

 

Anwendungstechnische Unterstützung bei Sonderteilen

Neben einer großen Auswahl an Standardbauteilen setzen wir auch gerne kundenspezifische Sonderlösungen mit Ihnen um. Es stehen verschiedene Materialkombinationen und Farbgestaltungen zur Verfügung – sprechen Sie uns an!

Schraubbarer Gummi-Metall-Puffer – Sondergeometrie

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

Erfahren Sie mehr zu den Produkttypen und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.

Typ A

Gummi‑Metall‑Puffer mit Gewindebolzen, beidseitig.
Vielseitiger Einsatzbereich wie z. B. zur Lagerung von Aggregaten oder Motoren. Belastungen auf Druck und Schub sind möglich und auch schräg angestellte Belastungen sind kompensierbar.

Mehr

Typ B

Gummi‑Metall‑Puffer mit Gewindebolzen auf der einen Seite und einem Innengewinde auf der anderen.
Vielseitiger Einsatzbereich wie z. B. zur Lagerung von Aggregaten oder Motoren. Belastung auf Druck und Schub sind möglich und auch schräg angestellte Belastungen sind kompensierbar.

Mehr

Typ C

Gummi‑Metall‑Puffer mit Innengewinde, beidseitig.
Vielseitiger Einsatzbereich wie z. B. zur Lagerung von Aggregaten oder Motoren. Belastung auf Druck und Schub sind möglich und auch schräg angestellte Belastungen sind kompensierbar.

Mehr

Typ D

Gummi‑Metall‑Puffer mit einseitigem Gewindebolzen und planer Auflagefläche, einseitig.
Besondere Eignung zum Aufstellen von Aggregaten oder Messmaschinen – vielseitig einsetzbar wie z. B. zur Endlagenbegrenzung oder zur Lagerung von Aggregaten.

Mehr

Typ DS

Gummi‑Metall‑Puffer mit Saugfuß und Außengewinde, einseitig.
Besondere Eignung zum Aufstellen von Aggregaten oder Messmaschinen – vielseitig einsetzbar wie z. B. zur Lagerung von Aggregaten ohne Befestigung im Fundament.

Mehr

Typ E

Gummi‑Metall‑Puffer mit Innengewinde und planer Auflagefläche, einseitig.
Besondere Eignung zum Aufstellen von Aggregaten oder Messmaschinen – vielseitig einsetzbar wie z. B. zur Lagerung von Aggregaten ohne Befestigung im Fundament.

Mehr

Typ ES

Gummi‑Metall‑Puffer mit Saugfuß und Innengewinde, einseitig.
Besondere Eignung zum Aufstellen von Aggregaten oder Messmaschinen – vielseitig einsetzbar wie z. B. zur Lagerung von Aggregaten ohne Befestigung im Fundament.

Mehr

Typ P

Parabolisch geformter Gummi‑Metall‑Puffer mit Außengewinde, einseitig.
Gute Eigenschaften für die Endlagendämpfung oder als Anschlag – vielseitig einsetzbar.

Mehr

Typ TA

Taillierter Gummi‑Metall‑Puffer mit Außengewinde, beidseitig.
Besonders gute Eignung für hohe Druckkräfte – vielseitig einsetzbar.

Mehr

Typ TB

Taillierter Gummi‑Metall‑Puffer mit Außengewinde auf der einen Seite und Innengewinde auf der anderen.
Besonders gute Eignung für hohe Druckkräfte – vielseitig einsetzbar.

Mehr

Typ TC

Taillierter Gummi‑Metall‑Puffer mit Innengewinde, beidseitig.
Besonders gute Eignung für hohe Druckkräfte – vielseitig einsetzbar.

Mehr

Typ K

Konisch geformter Gummi‑Metall‑Puffer mit Außengewinde, einseitig.
Besondere Eignung für Endlagendämpfung und zur Aufnahme von stoßartigen Belastungen.

Mehr

Typ KE

Konisch geformter Gummi‑Metall‑Puffer mit Innengewinde, einseitig.
Besondere Eignung für Endlagendämpfung und zur Aufnahme von stoßartigen Belastungen.

Mehr

Typ KV

Konisch‑viereckig geformter Gummi‑Metall‑Puffer mit Außengewinde, einseitig.
Besondere Eignung für Endlagendämpfung und zur Aufnahme von stoßartigen Belastungen.

Mehr

Typ KRA

Gummi‑Metall‑Puffer mit Innengewinde, einseitig.
Besondere Eignung für Endlagendämpfung und zur Aufnahme von stoßartigen Belastungen.

Mehr

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Gummi‑Metall‑Puffer
Schwingungsentkopplung
Deutsch 8545/16.01 2713 kB / PDF
Deutsch 8545/16.01 2713 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.