Presse

SAPER LOCK® Sicherungsmuttern



SAPER LOCK® – die innovative Schraubensicherung

Die im Markt verbreiteten klemmenden Sicherungsmuttern arbeiten nach dem Prinzip einer permanenten, starken Reibung, was je nach Anwendung zu einem mehr oder weniger schnellen Verlust an Vorspannkraft in der Verbindung führt und somit zum sukzessiven Lösen der Verbindung.

Die SAPER LOCK® basiert auf einem völlig neuartigem Prinzip, das die Schraubverbindung konstant sichert – ein Leben lang!

Böllhoff Parabel

 

Das neue Prinzip

Die SAPER LOCK® Sicherungsmutter besteht aus einem Mutternkörper mit einer innenliegenden, gebördelten Sicherungsfeder. Bei selbsttätigem Losdrehen umschlingt diese Feder den Gewindebolzen und verhindert so zuverlässig das Lösen der Schraubverbindung.

Die Anwendungsbereiche

Im Gegensatz zu anderen Schraubensicherungen kann die SAPER LOCK® Mutter als vollwertige Losdrehsicherung, als Verliersicherung und als Justier- und Stellelement verwendet werden. Unabhängig von der Vorspannkraft und der Härte der zu verschraubenden Bauteile. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Anforderungen an die Schraubensicherheit gestellt werden, wo eine einfache Verwendung und die Wiederverwendung ohne Leistungsverlust als wirtschaftlicher Vorteil gefragt sind.

In Fachseminaren, auf Kundenmessen und direkt im Kundengespräch berät Böllhoff als Experte für Schraubensicherung und unterstützt bei der Auswahl der technisch besten und wirtschaftlich optimalen Lösung.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Abdruck frei.

 
 

Beleg erbeten an

Böllhoff Gruppe
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Deutschland

Downloads

Für Journalisten: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen über uns berichten? Laden Sie den Pressetext und Pressefotos einfach herunter.

Was? Dateiformat / Zeichen Erstfreigabe Typ / Größe Download
Pressetext
.doc / 1.407 Zeichen* Juli 2017 14 kB / ZIP
.doc / 1.407 Zeichen* Juli 2017 14 kb / ZIP
Pressetext (Kurzversion)
922 Zeichen* Juli 2017 14 kB / ZIP
922 Zeichen* Juli 2017 14 kb / ZIP
Pressefoto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Juli 2017 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Juli 2017 1788 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Juli 2017 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Juli 2017 1654 kb / ZIP

* inkl. Leerzeichen