Branchenlösungen

KTM Sportmotorcycle

"READY TO RACE" - für KTM sind diese drei Worte mehr als ein Slogan. Eine Philosophie. Mit dem ECOSIT® RFID Bin System tragen wir dazu bei, dass KTM jederzeit startklar ist.

Jederzeit startklar

Mit dem ECOSIT® RFID Bin System konnten die Logistik‑ und Beschaffungsprozesse beschleunigt werden.

Gerade bei schwankendem Bedarf kommt es auf die Effizienz des Beschaffungssystems an. Wir haben eine innovative Lösung gefunden, die perfekt zur dynamischen Unternehmensphilosophie von KTM passt.

Ausgangssituation

 

Mehr Dynamik in der Beschaffung

Es geht um Bestleistung. Mehr als 200 Weltmeistertitel für Fahrer von KTM Rennmaschinen sind kein Zufall. Der Rennsport bietet das ideale Umfeld, um die neuesten Material‑ und Technik-Entwicklungen unter härtesten Bedingungen zu testen und weiterzuentwickeln. Die Erkenntnisse, die KTM im Motorsport gewinnt, werden auch in die Serienproduktion übertragen. Jedes Motorrad wird als Komposition aus erstklassigen und bestens erprobten Teilen verstanden. Es kommt auf jedes Detail an. Dieser Anspruch gilt auch für das C-Teile Management. KTM ist schnell, dynamisch und „ready to race“ – was passt da besser als unser ECOSIT® RFID Bin System?

Kundenporträt

Industrie
Motorradhersteller

Hauptsitz
Mattighofen / Österreich

Gegründet
1992

Lösung

 

Umstellung auf das Belieferungssystem ECOSIT® RFID Bin

Sobald im Frühjahr das Wetter mitspielt, geht die Motorradsaison los. Von null auf hundert. Um besser auf die saisonalen Schwankungen reagieren zu können, hat sich KTM für unser ECOSIT® RFID Bin System entschieden. Auch die ständig wechselnden Bauserien der verschiedenen Motorradtypen können so deutlich leichter berücksichtigt werden.
KTM profitiert von der schnellen und einfachen Bestellauslösung und den damit verbundenen kurzen Reaktionszeiten des Systems. Mit dem ECOSIT® RFID Bin System werden alle relevanten Daten für die punktgenaue Lieferung auf den RFID-Tags der Behälteretiketten gespeichert. Ist ein Behälter leer, wird er ganz einfach in einen Sammelbehälter neben dem Regal gelegt. Die Daten werden dann automatisch aus den RFID-Tags ausgelesen und in das ERP-System von Böllhoff übertragen. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Der Austausch der Behälter inklusive neuer RFID-Etiketten, die Installation der RFID-Antenne und die Inbetriebnahme selbst wurden in enger Zusammenarbeit mit KTM an nur einem Tag umgesetzt. Die bisher genutzten Regalsysteme konnten bestehen bleiben.

Ergebnis

 

Bestandswerte reduziert und Bedarfsschwankungen abgefedert

Schnell und einfach zu bedienen, perfekt auf schwankenden Bedarf ausgerichtet – das ECOSIT® RFID System konnte KTM überzeugen. So sehr, dass ein halbes Jahr später auch das Motorenwerk mit der innovativen RFID-Technologie ausgerüstet wurde. Die Vorteile: Manuelle Bedienvorgänge entfallen, Belieferungen können somit deutlich schneller und flexibler erfolgen als bisher. Selbst leere Behälter, die erst am Vortag der Belieferung eingelesen wurden, können schon am nächsten Tag ausgetauscht werden. Auch bei starken saisonalen Schwankungen ist die Nichtverfügbarkeit von C-Teilen so nahezu ausgeschlossen.

Kundennutzen

  • Kurze Reaktionszeiten
  • Geringerer Lagerwert beim Kunden
  • Erhöhte Versorgungssicherheit
  • Nutzung der innovativen RFID Technologie
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme des Systems
  • Sauberkeit und Ordnung

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
Optimierung des Logistik‑ und Beschaffungsprozesses durch moderne RFID-Technologie bei KTM
Deutsch 0315/13.01 154 kB / PDF
Deutsch 0315/13.01 154 kb / PDF
ECOSIT®
Wirtschaftliche Beschaffungs‑ und Belieferungssysteme für Verbindungselemente
Deutsch 02/2018 2521 kB / PDF
Deutsch 02/2018 2521 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.