Şuruburi pentru cerinţe pretenţioase?
Spectru larg de şuruburi după DIN şi normă
În calitate de furnizor de sisteme, lider de piaţă în tehnica asamblărilor şi montajului şi prestator de servicii la nivel internaţional, Böllhoff este partener recunoscut al industriei feroviare.
Mobilitatea orientată spre viitor şi sigură impune cerinţe tehnologice deosebite, de care Böllhoff, în calitate de specialist în tehnica asamblărilor, ţine cont.
Cicluri de producţie tot mai reudse, folosirea de materiale noi, mai uşoare şi fără impact asupra mediului precum şi o diviziune a muncii aflată într-o permamentă schimbare, impun forţă inovativă şi flexibilitate mare.
În plus, internaţionalizarea tot mai accentuată a pieţii aduce schimbări în toate domeniile căilor ferate.
Böllhoff - Expertul Dvs. în tehnologia asamblărilor pentru calea ferată
Cerinţele Dvs...
... de la tramvaie până la RailCab
... de la infrastructură pentru calea ferată, la tehnologii de sistem până la
... dotări pentru staţii feroviare
... sunt în centrul atenţiei noastre!
Spectru larg de şuruburi după DIN şi normă
Piuliţe pentru fixare şi asigurare durabilă
Produse şi articole speciale şi după desene individualizate pe client
RIPP LOCK® - Asigurare universală şi eficientă pentru şuruburi
Toate articolele tip C dintr-un loc, pentru a reduce furnizorii şi a combina competenţele
Inserţii filetate HELICOIL® pentru întărirea filetelor în metale şi materiale de asamblare
HELICOIL® Piuliţe speciale cu asigurare pentru şurub
Soluţia SEAL LOCK® pentru etanşarea asamblărilor tip bolţ-piuliţă
RIVSET® Asamblări rezistente, cu siguranţă procesuală, de oţel, aluminiu şi mase plastice.
UNITEC® K' in K' : Şuruburi, inserţii şi sisteme de înşurubare din mase plastice pentru mase plastice
Piuliţe şi şuruburi nituibile oarbe RIVKLE® pentru filete rezistente
RIVQUICK® Nituri oarbe pentru componente cu acces pe o singură parte
QUICKLOC® Închizători prin strângere rotaţie şi presiune, asamblări demontabile
FLEXITOL® Sisteme pentru compensarea automată a toleranţelor de fabricaţie
Afaceri unicat pe client, care implică proiecte, cu complexitate tehnologică ridicată şi serii de producţie reduse, oglindesc provocările deosebite ale industriei feroviare.
Un întreg lanţ de furnizori, cu numeroase componente diferite, împreună cu creşterea de valoare ce apare în fiecare treaptă, necesită parteneri performanţi. În calitate de ofertant complet şi de sisteme Böllhoff oferă produse şi servicii pentru fiecare domeniu al lanţului de valori al căilor ferate.
Tehnica nituirii prin ştanţare - un procedeu de îmbinare care realizează asamblări mecanice, de rezistenţă mare, de materiale identice sau combinate. Se reduc costurile de investiţie şi de exploatare, nu mai sunt necesare costuri pentru prelucrări ulterioare, iar timpii de fabricaţie se reduc simţitor.
Bombardier Transportation profită de aceste avantaje la producţia noii generaţii de locomotive TRAXX DE. La noua construcţie a acoperişului, realizată din aliaje de aluminiu îmbinările se realizează prin tehnica nituirii prin ştanţare RIVSET® de la Böllhoff.
În colaborare cu inginerii de la producătorul de vehicule pe şine Alstom LHB a reuşit Böllhoff să optimizeze un element constructiv de la parteade sub pardoseală de la noua serie de vehicule pe şine de transport urban. Reducerea unei verigi in procesul de producţie precum şi reducerea costurilor de montaj reduc costurile de producţie şi totodată siguranţa procesuală.
RailCab reprezintă legătura între obişnuita cale de rulare pe şine şi acţionarea avansată cu motoare liniare, rezistentă uzură.
Böllhoff, prin consultanţa sa în aplicaţii tehnice ECOTECH, a susţinut la scara 1:1 realizarea acestui proiect de cercetare absolut inovativ.
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.