01.04.2006
SmartBin - Wiegetechnologie
Böllhoff, mit Stammsitz in Bielefeld, bietet seinen Kunden nun auch die von der Bossard AG entwickelte und hundertfach bewährte Lagerbewirtschaftungssystematik SmartBin an.
SmartBin übernimmt beim Kunden quasi selbständig die Bewirtschaftung des Lagerbestandes und optimiert den Wiederbeschaffungsprozess. Dadurch werden die Gesamtkosten minimiert und gleichzeitig die Versorgungssicherheit deutlich verbessert.
Es entsteht ein automatisiertes Lagerbewirtschaftungssystem.
SmartBin basiert auf der Gewichtssensor-Technologie. Bei den Kunden werden die zu lagernden und zu bewirtschaftenden Artikel in Boxen gefüllt. Jede dieser Boxen wird auf eine elektronische Waage - einen Gewichtssensor - gestellt. Täglich wird durch Böllhoff bei den Kunden das aktuelle Gewicht der Boxen online abgerufen. Somit hat Böllhoff permanent Kenntnis von den jeweils aktuellen Lagerbeständen der Kunden.
Hat der errechnete Bestand in einer Box das definierte Wiederbeschaffungslimit unterschritten, so wird dieser Artikel automatisch in eine „Einkaufsliste“ geschrieben. In vereinbarten Intervallen wird diese Einkaufsliste bei Böllhoff als elektronische Bestellung direkt in das Böllhoff ERP-System eingelesen. Mit der Befüllung der entsprechenden Boxen schließt sich der Wiederbeschaffungszyklus und das System meldet bei der nächsten Abfrage den erfolgreichen Zyklusabschluss.
Durch SmartBin können die Lagerbestände beim Kunden signifikant (bis zu 75%) reduziert werden. Da sehr frühzeitig auf jede Veränderung des Lagerbestandes reagiert wird, kann ein oftmals vorhandener Sicherheitsbestand minimiert bzw. aufgegeben werden. Gleichzeitig reduziert SmartBin die Prozesskosten. Aufwändige Prozessschritte wie die Bestandsfeststellung, die Bedarfsermittlung, die Bestellung, die Wareneingangskontrolle, die Zwischenlagerung sowie die jährliche Jahresinventur entfallen gänzlich oder werden automatisiert. Andere Prozessschritte, wie etwa die Belieferung des Kunden, werden stark gebündelt, indem die Frequenz der Belieferung reduziert bzw. auf den tatsächlichen Verbrauch angepasst wird, was ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Auch die Buchhaltung wird deutlich entlastet, da die physischen Einzelrechnungen z.B. durch elektronische Monatsrechnungen ersetzt werden und das Inkasso z.B. via Lastschriftverfahren erfolgen kann.
SmartBin erhöht die Prozesssicherheit. Das Sicherheitsfeature „Expresslimit“ schließt Fehlteile praktisch aus. Sollte der Verbrauch eines Artikels beim Kunden so stark ansteigen, dass der ordentliche Wiederbeschaffungszyklus zu langsam wäre, wird über das „Expresslimit“ eine sofortige Bestellung ausgelöst.
Plausibilitätschecks wie etwa die Befüllungsbestätigung oder auch die Fehlermeldungen, wenn Gewichtsveränderungen nicht plausibel sind, sind weitere Sicherheitselemente von SmartBin. Damit erhöht SmartBin die Marktchancen des Kunden.
Die weltweit bewährte SmartBin-Technologie ist von der Bossard AG im schweizerischen Zug entwickelt worden und steht Böllhoff in Lizenz zur Verfügung. Somit kann Böllhoff exklusiv auf eine Technologie zurückgreifen, die bereits bei vielen Kunden in Singapur, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, China, Indien, USA, Frankreich, Dänemark, Österreich, Tschechien, Deutschland, Ungarn und der Schweiz erprobt ist. Es stehen weltweit mehr als 40.000 Waagen im Einsatz. Das Potenzial von SmartBin ist groß. Zudem ist SmartBin vom Kleinstlagerplatz (Minimalgewicht 5 g) bis hin zum Paletten-Lagerplatz von maximal 1000 kg einsetzbar.
Bossard und Böllhoff sind zwei der weltweit führenden Unternehmensgruppen in der Verbindungstechnik - mit komplementären geografischen Schwerpunkten, sie sind die Allianz zum Nutzen der Kunden weltweit.
Mit der im Juli 2004 eingegangenen strategischen Allianz „2-B-global“ ist es beiden Unternehmen möglich, multinationale Industriekunden gemeinsam optimal zu betreuen. 2-B-global ist auf unternehmensübergreifende Dienstleistungen zugunsten gemeinsamer, global tätiger Kunden ausgerichtet.
33649 Bielefeld
SmartBin Downloads
| Downloads | Dateiformat | Erstfreigabe | Typ / Größe |
|---|---|---|---|
| Pressetext | .doc / ca. 4.018 Zeichen* | April 2006 | ZIP / 6 KB |
| Pressefoto | .jpg / CMYK / 300 dpi | April 2006 | ZIP / 3.712 KB |
* inkl. Leerzeichen