Kleben von ONSERT® Gewindeelementen

nicht nur auf hauchdünnen Metallblechen...

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Fügeelemente zum Kleben ONSERT® (lange Version)

16.06.2008

ONSERT® - Fügeelemente zum Kleben (lang)

Optik, Haptik und Leichtbau beeinflussen z.B. auch die Gestaltung von Mobiltelefonen und Handhelds. Gehäuse aus Metall treten zunehmend an die Stelle der typischen Kunststoffhalbschalen. Der Nachteil: Herkömmliche Fügeverfahren zum Einbringen der Befestigungselemente können nicht eingesetzt werden.

Das Problem kennt jeder Konstrukteur, der z.B. ein Handy oder Handheld mit leichtem Metallgehäuse entwickelt. Es geht um die geringen Wandstärken im Bereich von 0,2 Millimetern. Dipl.-Ing. Michael Stumpf, Produktmanager bei der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Bielefeld: „Das Befestigungselement lässt sich nicht mehr mechanisch im Blech verankern. Die bekannten Schweißtechniken kommen dagegen nicht in Frage, weil sie auf der Gehäusegegenseite sichtbar sind und somit die Optik der Bauteile negativ beeinflussen.“

Bei der gemeinsamen Entwicklung stand die schnelle, prozesssichere Klebstoffaushärtung beim Klebprozess der klebgerecht gestalteten Verbindungselemente im Vordergrund.

Aktuell werden zwei Varianten unterschieden - ONSERT® basic und ONSERT® plus.

Bei ONSERT® basic kommt eine Gewindebuchse, die durch eine entsprechende Vergrößerung des Durchmessers im unteren Bereich über eine ausreichende Klebefläche verfügt, zum Einsatz.

„Der dabei entstandene Hohlraum sorgt für reproduzierbare Klebschichtdicken und dafür, dass der Klebstoff die Fügeteilflächen vollständig benetzt“, erklärt der Böllhoff Produktmanager. Das Plus: Überflüssiger Klebstoff sowie vor allem die eingeschlossene Luft entweichen durch eine Bohrung ins Innere des Verbindungselementes. Dabei werden das Gewindeelement und das entsprechende Grundblech in der Regel planparallel zueinander angeordnet.

Selbst bei schrägen Flächen kommt das Fügeverfahren zum Einsatz: Gewindeelemente können winkelgenau auf Freiformflächen gesetzt und dann über die Lichthärtung sekundenschnell fixiert werden. Der Fertigungsprozess kann damit sehr flexibel gestaltet werden und läuft in wenigen unkomplizierten Schritten ab: Auftragen des Klebstoffes, Setzen des Gewindeelementes, Fixieren und anschließendes Aushärten. Verwendet werden dualhärtende Acrylate, die über hohe Festigkeiten bei ausreichender Duktilität verfügen sowie schnell aushärten. Stumpf: „Die Vorrichtung steht danach sofort für die Montage eines weiteren Bauteiles zur Verfügung, denn das zeitintensivere Endaushärten kann außerhalb der Vorrichtung direkt danach oder zu einem späteren Zeitpunkt geschehen.“
Eine echte Alternative ist das ONSERT® Fügeverfahren nicht nur bei besonders geringen sondern auch bei großen Wandstärken. Wird ein Gehäuse mit Material-Anhäufungen im Spritzgussverfahren hergestellt, kommt es an der Oberfläche häufig nach dem Erkalten zum optisch sichtbaren Schrumpf (Einfallstellen).
Bei ONSERT® plus stellt sich dieses Problem nicht.

Befestigungselemente wie z.B. Gewindeeinsätze der bewährten AMTEC Produktpalette werden mit transparentem Kunststoff ummantelt (Klebdom) und mittels lichthärtendem Klebstoffsystem nachträglich aufgebracht. Die Klebdome sind in verschiedenen Ausführungen wie z. B. mit Innengewinde, Bolzengewinde, Kugelbolzen oder Schnappverbindungen herstellbar.

ONSERT® plus ermöglicht ein schnelles formschlüssiges Kleben auf optimierten Rippen am entsprechenden Bauteil.
Als Alternative zu urformtechnisch gefertigten Domen bietet das System neue Designmöglichkeiten.

ONSERT® - das innovative Fügeverfahren bietet beste Voraussetzungen für den vielfältigen Einsatz in verschiedensten Branchen.

Weitere Details erfahren Interessenten bei den Verantwortlichen beider Firmen.



Pressemitteilung
© Böllhoff Gruppe, Bielefeld, 2008
Abdruck frei.


Die Autoren:
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Dipl.-Ing. Michael Stumpf
Produktmanager
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Tel. +49 (0) 5 21 / 44 82-05
Fax +49 (0) 5 21 / 44 93 64
mstumpf@boellhoff.com
www.boellhoff.com

DELO Industrie Klebstoffe
Dipl.-Ing.(FH) Christian Walther
Vertriebsleiter Deutschland/Dänemark
DELO-Allee 1
86949 Windach
Tel. +49 (0) 81 93 / 99 00-0
Fax +49 (0) 81 93 / 99 00-1 44
Christian.Walther@DELO.de
www.DELO.de



Ansprechpartner für die Presse:
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Wolfgang Sönel, Leitung Multimedia-Werbung
Tel. +49 (0) 5 21 / 44 82-6 62
Fax +49 (0) 5 21 / 44 82-2 88
wsoenel@boellhoff.com

DELO Industrie Klebstoffe
Jennifer Bader, PR-Referentin
Tel. +49 (0) 81 93 / 99 00-2 12
Fax +49 (0) 81 93 / 99 00-52 12
Jennifer.Bader@DELO.de



Beleg erbeten an:
Böllhoff Werbeleitung
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1 - 4
33649 Bielefeld



Verantwortung

Erfahren Sie mehr über unser soziales Engagement!

Umwelt

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Pressefotos

  • ONSERT®

    Bild 1: Neues Befestigungselement ONSERT® plus

  • ONSERT®

    Bild 2: Die Gewindebuchse ONSERT® basic

  • ONSERT®

    Bild 3: Lichthärtung

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG