Fügen in Hochgeschwindigkeit

mit RIVTAC®

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. News >
  5. Light Car

16.03.2010

Light Car wurde mit 400 RIVTAC® Bolzen gefügt

Schon auf der IAA 2009 in Frankfurt zeigte der weltweit tätige Entwicklungsdienstleister und Kunde von Böllhoff, die EDAG Group, als Weltpremiere sein Projekt „Light Car“ mit seinem innovativen Exterieurdesign ein eigenständiges Gestaltungskonzept für das Elektrofahrzeug von morgen.

In Genf 2010 präsentiert die EDAG Group die technische Weiterentwicklung des viel beachteten Concept Cars „Light Car - Open Source“, welches neueste Leichtbauwerkstoffe, Halbzeuge und modernste Fügeverfahren vereint.

Das Light Car besteht von der vorderen bis zur hinteren Stoßstange aus einem Profilrohrrahmen aus Stahl und Aluminium. Um die unterschiedlichen eingesetzten Materialien zu verbinden, war auch ein spezielles mechanisches Fügeverfahren erforderlich. Hier fand die EDAG Group mit Böllhoff den Partner, der die entsprechende Technologie bot, das Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen RIVTAC®.

Dabei wurde innovative Fügetechnik in diesem Concept Car für Verbindungen von Aluminium, Stahl und Faserverbundwerkstoffen auch in Mischbauweise eingesetzt. Bauteile können in erstaunlichen Taktgeschwindigkeiten ohne Vorloch-Operationen miteinander verbunden werden. Das Verfahren ist besonders für das Fügen an biegesteifen Flanschen und für geschlossene Profile geeignet, die in der Space-Frame-Struktur des EDAG „Light Car - Open Source“ an vielen Stellen vorliegen.

An mehreren Stellen, wo der Rahmen einen Werkstoffwechsel aufweist, wurde dieser Materialmix mit RIVTAC® in Kombination mit dem Kleben gefügt. Dies ist die Anbindung der Al-B-Säule und des Al-Hinterwagens an den Stahlprofil-Schweller. Die Beplankung dieses Profilrohrrahmens wurde ebenfalls mittels RIVTAC® und Kleben vorgenommen. Beplankungsbauteile sind die Spritzwand aus CFK/Aluminium-Blech, der Boden und die Rücksitzbank aus Al-Blech sowie 4 CFK-"Knotenbleche" im Dachrahmen. In dem Concept Car kamen somit ca. 400 RIVTAC® Bolzen zum Einsatz.

Dieses Fahrzeug wurde als "Rolling Chassis" vom 04. bis zum 14.03. auf dem Genfer Automobilsalon ausgestellt.

+ www.edag-light-car.com
+ www.edag.de
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
EDAG – Light Car

  • RIVTAC® Bolzen

    RIVTAC® Bolzen für das neuartige mechanische Fügeverfahren in nicht vorgelochten Fügeteilen

  • Light Car –

    Light Car – "Rolling Chassis"

  • Light Car mit gesetzten RIVTAC® Bolzen

    Light Car mit gesetzten RIVTAC® Bolzen

  • Light Car mit gesetzten RIVTAC® Bolzen

    Light Car mit gesetzten RIVTAC® Bolzen

  • Light Car mit gesetzten RIVTAC® Bolzen

    Light Car mit gesetzten RIVTAC® Bolzen

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG