08.01.2010
Kunststoffe in OWL: Jahresprogramm erfolgreich abgeschlossen
Mit einer Veranstaltung bei Böllhoff in Bielefeld ist das Jahresprogramm von Kunststoffe in Ostwestfalen-Lippe zu Ende gegangen. Etwa 80 Teilnehmer erhielten einen Einblick hinter die Kulissen des Anbieters von Verbindungs-, Montage- und Systemtechnik - unter anderem in das Logistikzentrum und die Kunststoffspritzgussfertigung.
Die Einweihung der neuen Hallen der Kunststofftechnik bei Böllhoff wurde zum Anlass genommen, den Facharbeitskreis Kunststofftechnik am 20. November 2009 einzuladen. Den interessierten Teilnehmern wurden nach einer einführenden Unternehmenspräsentation in einem Fachvortrag mit dem Thema „Produkte, Innovationen, Technologie“ die Produkte der Kunststofftechnik vorgestellt. Im Anschluss daran konnte man sich im Rahmen einer Betriebsbesichtigung im Logistikzentrum und in der Kunststofftechnik über die Leistungsfähigkeit der Unternehmensgruppe Böllhoff überzeugen.
Die Veranstaltung fand ihren Abschluss in einem „get together“ in der Welt der Verbindungen.
Der VDI Ostwestfalen-Lippe ist ein „Flächenverein“, seine Vereinsaktivität erstreckt sich auf den gesamten Regierungsbezirk Detmold sowie Altkreis Lippstadt. Im Rahmen der fachlichen Betreuung führen die Facharbeitskreise und Bezirksgruppen regelmäßig Veranstaltungen wie Vorträge, Besichtigungen, Exkursionen u. ä. durch.