Qualitätsprüfung

im hauseigenen Prüflabor

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. News >
  5. Neuheit im Böllhoff Prüflabor: Dauerschwingprüfung

09.03.2009

Neuheit im Böllhoff Prüflabor: Dauerschwingprüfung

Im physikalisch-technischen Prüflabor wurde in eine moderne dynamische Prüfmaschine investiert, um Dauerschwing- bzw. Ermüdungsprüfungen selbst durchführen zu können.

Es handelt sich um eine 150 kN-Hochfrequenz-Resonanzprüfmaschine der Fa. RUMUL mit der die langen Prüfzeiten der Wöhlerversuche in überschaubarem Rahmen gehalten werden können. So kann ein Punkt der Wöhlerkurve im Dauer­festigkeits­gebiet mit 10 Millionen Lastwechseln bereits nach ca. 24 Stunden geprüft sein. Klassische servohydraulische Maschinen brauchen dazu mehrere Tage.

Die umfangreiche Ausstattung der Maschine ermöglicht die Prüfung verschiedenster Formen und Abmessungen von Verbindungs­elementen, Bauteilen und Werkstoffproben.
Das zugehörige Auswerteprogramm unterstützt die Bediener, mittels permanenter Versuchsplanung und -auswertung mit einem Minimum an Proben aussagekräftige Versuchsergebnisse zu erzielen und Wöhlerkurven statistisch auszuwerten.

Ein wichtiges Betätigungsfeld für die neue Dauerschwingprüfmaschine ist derzeit die Optimierung der Schwingfestigkeit von HELICOIL® Verbindungen. Zudem ist Böllhoff nun in der Lage seinen Kunden Dauerfestigkeitsnachweise zu den Produkten relativ zügig anbieten zu können.
Auch für Schrauben ist die dynamische Prüfung bedeutend. Die Belastung, die ein gewinde­behaftetes Element dauernd wechselnd erträgt, liegt bei nur 5-10 % der statisch ertragbaren Last. Es ist vorstellbar, dass eine geringfügige Dauer­festigkeits­steigerung für den Anwender schon erheblichen Nutzen bedeutet. Die Wirksamkeit von Maßnahmen, die die Dauerfestigkeit steigern sollen, wie etwa verbesserte Oberflächenqualität, kann nicht im statischen Zugversuch, sondern nur im dynamischen Dauerschwingversuch überprüft werden.
Mit der eigenen dynamischen Prüfmaschine wurde die Voraussetzung geschaffen, dass Böllhoff für seine Kunden Produkte hinsichtlich der Dauerfestigkeit auswählen oder optimieren kann.

Das nach DIN EN ISO 17025 akkreditierte Böllhoff Prüflabor steht bei freien Ressourcen nicht nur Böllhoff Kunden als Prüfdienstleister zur Verfügung. Die spezielle Kompetenz des Labors liegt auf der mannigfaltigen Prüfung an Verbindungselementen sowie deren Schadensanalyse, jedoch nimmt sich das Prüflabor auch gern der zerstörenden mechanischen Prüfung inklusive Probenfertigung sowie der metallografischen Untersuchung oder Korrosionsprüfung anderer Produkte an.
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
Dauerschwingprüfung

  • Hochfrequenz-Resonanzpulsmaschine zur Durchführung

    Hochfrequenz-Resonanzpulsmaschine zur Durchführung von axialen Schwingversuchen

  • Schematische Darstellung einer Wöhlerkurve

    Schematische Darstellung einer Wöhlerkurve

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG