Regelgewinde
Für harte, feste Trägerwerkstoffe, die einen überwiegend schneidenden Einschraubprozess erfordern.
Kunststoffelemente in Kunststoff
Das K' in K' System wurde speziell von uns entwickelt und zeichnet sich durch spezielle Gewindeprofile aus. Die verschiedenen Systemvarianten sind selbstsichernd, selbstschneidend, selbstformend, verstellbar und toleranzausgleichend.
Die Werkstoffpaarungen von Bauteil und Schraube/Gewindeeinsatz haben einen wesentlichen Einfluss auf das zu wählende Verbindungselement.
Während für kraftschlüssige metallische Bauteilverschraubungen eher metallische Elemente eingesetzt werden, sind diese zur Befestigung von Kunststoffbauteilen oft überdimensioniert und aufgrund der Werkstoffinkompatibilität weniger geeignet. Direktverschraubungen mit metallischen Schrauben führen bei dynamischer, schwingender und thermischer Bauteilbelastung mittel- und langfristig häufig zu Festsitzproblemen bis hin zum Versagen der Schraubverbindung.
Unsere Lösung ist die Entwicklung des Kunststoff in Kunststoff (K' in K') Verschraubungsprinzips. Neben den Varianten der K' in K' Schrauben und Gewindeeinsätze müssen auch häufig Lösungen in dünneren Blechen und Kunststoffplatten realisiert werden. Für diese Anwendungsbereiche sind die K' in K' Systeme entwickelt worden, wobei die Schraube bzw. der Gewindeeinsatz mit einem Clip oder Niet verbunden wird.
Bei den K' in K' Schraubverbindungen ist die Gewindegeometrie von ausschlaggebender Bedeutung, da sich die K' in K' Gewinde in die zylindrisch vorgefertigten Bohrungen ein "Aufnahmegewinde" formen bzw. schneiden müssen.
Nach Art der Gewindeerzeugung wird zwischen dem Regelgewinde und dem Rund-Hoch-Gewinde unterschieden.
Für harte, feste Trägerwerkstoffe, die einen überwiegend schneidenden Einschraubprozess erfordern.
Für Trägerwerkstoffe mit hoher Dehnung und Schlagzähigkeit, bei denen die Gewindebildung überwiegend in der Umformarbeit erfolgt.
Spezielle Vorteile
Kopfausführungen
Spezielle Vorteile
Spezielle Vorteile
Spezielle Vorteile
Der Schraubblindniet wurde vorrangig für eine runde Aufnahmebohrung entwickelt. Er wird in die Bohrung des Bauteils A verliersicher eingedrückt. Anschließend wird das Bauteil B aufgelegt und die selbstformende K' in K' Schraube in den Schraubclip eingedreht.
Spezielle Vorteile
Der Spreizniet wird in die Bohrung des Bauteils A verliersicher eingedrückt. Anschließend wird das Bauteil B aufgelegt und die selbstformende K' in K' Schraube in den Spreizniet eingedreht. Beim Einschrauben der K' in K' Schraube weitet sich der Vierkant des Spreiznietes auf und bildet einen Hinterschnitt im Bauteil.
Mehr Detailinformationen entnehmen Sie bitte unserem UNITEC® K' in K' Produktkatalog.
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNITEC® K` in K` Verschraubungslösungen aus Kunststoff für Kunststoff |
4330/08.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff GmbH