Handgerät RIVTAC® Portable

zum pneumatischen Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. RIVTAC® Portable

02.03.2010

Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen mit dem neu entwickelten pneumatischen Handgerät RIVTAC® Portable

Böllhoff Gruppe präsentiert unter dem Namen RIVTAC® ein neues Fügeverfahren.

Mechanisches Fügen in einer neuen Dimension!
Das RIVTAC® Bolzensetzen ist ein innovatives Fügeverfahren, welches unseren Kunden eine maximale Produktionseffizienz durch sehr geringe Füge- und Taktzeiten bietet.

Das Fügen von hochfesten Werkstoffen, sogar in der Kombination von Misch-, Mehrlagen- und Hybridverbindungen, erlaubt eine maximale Flexibilität beim Einsatz der Technologie. Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit, ohne Vorlochen der Bauteile zu fügen. Der RIVTAC® Bolzen durchdringt während des Fügeprozesses beide Bauteile mit eigener Kraft.
„In der Welt der mechanischen Fügetechnik beschreiten wir mit der RIVTAC® Technologie neue Wege und haben die besten Voraussetzungen, unseren Marktanteil weiter auszubauen“, ist Dr. Torsten Draht, Projektmanager Forschung und Entwicklung der Böllhoff Gruppe, überzeugt.
Für das Bolzensetzen haben wir das Handwerkzeug RIVTAC® Portable entwickelt.
Bei diesem neuartigen mechanischen Fügeverfahren wird der RIVTAC® Bolzen auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt und in die nicht vorgelochten Fügeteile eingetrieben. Dabei verdrängt der spitze Setzbolzen den Werkstoff, ohne dass ein Butzen entsteht. Hierzu wird beim Handwerkzeug RIVTAC® Portable ein über Druckluft bis zu 8 bar beschleunigter Kolben dazu verwendet, den Setzbolzen in die zu fügenden Bauteile einzubringen.
Das neue Handwerkzeug kommt vorzugsweise in der Kleinserienfertigung zum Einsatz. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Handlichkeit auch an schwer zugänglichen Werkstücken aus. Je nach Bauteilbeschaffenheit und -zugänglichkeit kann aus zwei Varianten mit unterschiedlichen Kopfstücken die jeweils optimale ausgewählt werden. Die benötigten Bolzen sind in Magazinstreifen konfektioniert.

Um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten, sind eine Regeleinheit oder eine Drucklufteinheit mit integriertem Booster als Zubehör erhältlich.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2010
Abdruck frei.
Verantwortlicher Autor
Dr.-Ing. Torsten Draht
Projektmanager Forschung und Entwicklung
in der Böllhoff Gruppe
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05
Telefax 05 21 / 44 93 64
http://www.boellhoff.com
Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld


Verantwortung

Erfahren Sie mehr über unser soziales Engagement!

Umwelt

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Pressefoto

  • Handgerät RIVTAC® Portable

    Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen mit dem neu entwickelten pneumatischen Handgerät RIVTAC® Portable

  • RIVTAC® Bolzen

    RIVTAC® Bolzen für das neuartige mechanische Fügeverfahren in nicht vorgelochten Fügeteilen

  • Hybrid-Verbindung

    Hybrid-Verbindung CFK-Aluminiumprofil mit Klebstoff durch RIVTAC® Bolzensetzen

  • Verfahrensablauf

    Verfahrensablauf bei dem mechanische Fügeverfahren mit Hilfsfügeteil RIVTAC® Bolzensetzen durch

  • Werkstoffpaarungen

    Beispiele von Werkstoffpaarungen

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH