RIPP LOCK®

Schraubensicherung

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. RIPP LOCK® Sicherungsscheiben (lang)

06.08.2010

NEU: Die universelle Schraubensicherung − effizient und sicher (lang)

Im Bereich der mechanischen Schraubensicherungen ist die RIPP LOCK® Scheibe ein neues Produkt. Sie vereint viele individuelle Vorteile bisheriger Sicherungselemente und Scheiben.

Als Universalprodukt kann sie nahezu überall eingesetzt werden. Insbesondere dort, wo hohe Anforderungen an die Sicherheit und/oder an die Reduzierung der Teilevielfalt gestellt werden, ist die RIPP LOCK® Scheibe eine sinnvolle Alternative - auch unter wirtschaftlichen Aspekten.
 
RIPP LOCK® Sicherungsscheiben sind beidseitig mit Radialrippen versehen. Der Steigungswinkel der Rippen ist größer als die Gewindesteigung. Bei der Montage prägen sich die Radialrippen formschlüssig in die Gegenauflage und die Unterseite des Schraubenkopfes bzw. der Mutter ein. Somit kann die Relativbewegung nur in der Trennfuge zwischen Schraubenkopf bzw. Mutter und Scheibe stattfinden. Dadurch wird eine exzellente Sicherungswirkung erzielt - auch bei extremen Vibrationen und dynamischen Belastungen. Die Scheiben sind aus Stahl mit der Härte 350-500 HV gefertigt und mit einer Zinklamellenbeschichtung ausgestattet. Die Korrosionsbeständigkeit liegt bei 480 h gegenüber Rotrost. Aufgrund der hohen Härte der Scheiben ist der Einsatz bei Schrauben aller Festigkeitsklassen bis 12.9 möglich.
 
RIPP LOCK® Sicherungsscheiben sind die Alternative für viele andere Sicherungselemente im Markt. Mit diesem neuen Produkt können viele unterschiedliche Sicherungselemente ersetzt werden. Die Teilevielfalt wird deutlich reduziert. Darüber hinaus bietet RIPP LOCK® viele weitere Vorteile:
  • Exzellente Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Lösen
  • Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen (z.B. verzinkt, verchromt, lackiert, pulverbeschichtet, etc.)
  • Optimal bei Langloch-Anwendungen
  • Effektiv bei verstellbaren Befestigungen und Elementen
  • Sehr geringe Schwankung der Vorspannkraft bei definiertem Anziehdrehmoment
  • Universell einsetzbar - Durchmesser entspr. DIN 125 / ISO 7089
  • Einfache Montage und Demontage - mehrfach wieder verwendbar
  • Sofort wirksam - keine Aushärtezeit - langlebig
  • Keine Beeinträchtigung der Sicherungswirkung bei Kontakt mit Schmiermitteln und Fetten
  • Für alle Festigkeitsklassen bis 12.9 geeignet
  • Gleicher Temperatureinsatzbereich wie die der eingesetzten Schrauben und Muttern
  • Definierte Reibwerte und Klemmkräfte bei unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen

Die RIPP LOCK® Sicherungsscheibe bietet nicht nur klare technische Vorteile gegenüber vielen anderen Sicherungselementen, sondern hilft auch, Kosten im Bereich Einkauf, Logistik, Montage und Qualitätssicherung zu sparen. Alle Eigenschaften und Vorteile der RIPP LOCK® Sicherungsscheibe sind in einer übersichtlichen Broschüre mit zahlreichen Illustrationen zusammengefasst, die bei Böllhoff unter der Bestellnummer 8210 erhältlich ist.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2010
Abdruck frei.

Verantwortlicher Autor
Frank Nientiedt
Marketing-Leiter
bei der Böllhoff GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 03
Telefax 05 21 / 44 93 64
http://www.boellhoff.com
Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
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
Pressefotos

  • RIPP LOCK® Sicherungsscheibe  − effizient und sicher

    RIPP LOCK® Sicherungsscheibe − effizient und sicher

  • Die RIPP LOCK® Sicherungsscheiben sind beidseitig mit Radialrippen versehen. Der Steigungswinkel der Rippen ist größer als die Gewindesteigung.

    Die RIPP LOCK® Sicherungsscheiben sind beidseitig mit Radialrippen versehen. Der Steigungswinkel der Rippen ist größer als die Gewindesteigung.

  • RIPP LOCK® – Exzellente Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Losdrehen – auch bei hohen dynamischen Belastungen.

    Exzellente Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Losdrehen – auch bei hohen dynamischen Belastungen.

  • RIPP LOCK® – Sehr geringe Schwankung der Vorspannkraft bei definiertem Anziehdrehmoment.

    Sehr geringe Schwankung der Vorspannkraft bei definiertem Anziehdrehmoment.

  • RIPP® LOCK – Definierte Reibwerte und Klemmkräfte bei unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen.

    Definierte Reibwerte und Klemmkräfte bei unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen.

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH