Gewindereparatur mit HELICOIL® plus

Reparieren lohnt sich!

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Neuer HELICOIL® plus Reparatursatz für Lambdasondengewinde

08.06.2011

Neuer HELICOIL® plus Reparatursatz für Lambdasondengewinde

Die Lambdasonde ist der Hauptsensor im Regelkreis der Lambdaregelung zur katalytischen Abgasreinigung (geregelter Katalysator). Lambdasonden sitzen direkt im Abgasstrom und sind dort unter anderem durch Gaswechsel und Temperaturspitzen extremen Belastungen ausgesetzt. Verschleiß ist die logische Folge.

Defekte Lambdasonden gefährden aber den Katalysator, so ist in den Kfz-Werkstätten der Wechsel der Lambdasonde eine Routinetätigkeit. Ein defektes Aufnahmegewinde der Lambdasonde macht in der Regel sogar einen Austausch des kompletten Katalysators erforderlich. Die Lösung bietet Böllhoff mit HELICOIL® plus.
Eine bewährte Technologie, die zudem noch Zeit und Geld spart.

Für die Instandsetzung der Lambdasondegewinde werden aufgrund der hohen Temperaturen HELICOIL® plus Gewindeeinsätze aus hitzebeständigem Chrom-Nickel Stahl (Inconel X750) verwendet. Eine zusätzliche Versilberung verhindert das Festbrennen. Standardmäßig wird die Abmessung M18 x 1,5 x 9 [mm] eingesetzt.

Die Reparatur ist einfach. Im ersten Schritt wird mit dem Kernlochbohrer der Rest des zerstörten Gewindes entfernt. Anschließend erfolgt das Schneiden des neuen größeren Aufnahmegewindes mit dem HELICOIL® Gewindebohrer. Der auf die Einbauspindel aufgedrehte HELICOIL® plus Gewindeeinsatz kann jetzt ins neue Gewinde eingedreht werden. Selbst an schwer zugänglichen Stellen können Reparaturen vorgenommen werden.

Kernlochbohrer, HELICOIL® Gewindebohrer und HELICOIL® Einbauspindel sind so konzipiert, das die Handhabung mit einem Wendeisen oder mit einer herkömmlichen Werkzeugknarre (Ratsche) realisierbar ist. Für die Verwendung einer 3/8“ Werkzeugknarre ist ein entsprechender Adapter vorhanden.

Der Reparatursatz enthält somit alles, was zur einfachen, schnellen und kostengünstigen Instandsetzung notwendig ist. Nachfüllpackungen sind ebenfalls bestellbar.

HELICOIL® plus Gewindeeinsätze garantieren dauerhaft hochbelastbare und verschleißfeste Gewinde. Sie halten auch häufigen Wiederholverschraubungen stand.

Reparatursets für Zündkerzen- und Ölablassgewinde haben sich bereits am Markt etabliert – ein weiteres überzeugendes Angebot von Böllhoff.

Die Böllhoff Gruppe gilt mit innovativen Verbindungselementen und Montagesystemen als weltweit führender Spezialist. Das sind ideale Voraussetzungen für beste Verbindungsqualitäten.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2011
Abdruck frei.


Verantwortlicher Autor

Dipl.-Ing. Heike Saalfeld
Projektmanager HELICOIL® plus Repair
bei der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05
Telefax 05 21 / 44 93 64
E-Mail: presse@boellhoff.com
http://www.boellhoff.com

 


Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld

HELICOIL® Downloads

Downloads Dateiformat Erstfreigabe Typ / Größe
Pressetext .doc / 2.379 Zeichen* Juni 2011 ZIP / 4.4 KB
Pressefoto .jpg / CMYK / 300 dpi Juni 2011 ZIP / 2.268 KB

* inkl. Leerzeichen
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
Pressefoto

  • Lambdasonde mit offenem HELICOIL® Reparaturkoffer

    Lambdasonde mit offenem HELICOIL® Reparaturkoffer

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH