Neuer Produktkonfigurator

für QUICKLOC® Schnellverschlüsse

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Neuer Produktkonfigurator QUICKMatch

14.12.2009

Neuer Produktkonfigurator für Böllhoff Schnellverschlüsse unter dem Namen QUICKMatch

Mehr als 2.000 verschiedene Schnellverschlussvarianten einfach und effizient konfigurieren? Kurze Lieferzeiten auch kleinerer Stückzahlen? Der neue Produktkonfigurator der Firma Böllhoff bietet Kunden aus den unterschiedlichen Branchen klare Vorteile.

Nach Auswahl der Parameter Kopfform, Klemmbereich und Verschlussunterteil wird gemeinsam mit dem Kunden entsprechend seiner Anforderungen das individuelle Verbindungselement erstellt. So können Kunden schon vor Ort mit allen technischen Informationen sowie mit Angaben zu Preisen und Lieferzeiten versorgt werden. Früher war dieser Auswahlprozess sehr zeit- und somit kostenintensiv.

Und das ist noch nicht alles. Auch die Lieferschnelligkeit der Schnellverschlüsse konnte enorm gesteigert werden. Bestellt der Kunde, erfolgt die Lieferung innerhalb von zehn Werktagen. Auch bei kleineren Stückzahlen.
QUICKLOC® Vierteldreh-Schnellverschlüsse der Serie 60 kommen überall dort zum Einsatz, wo die Zugänglichkeit von (Maschinen-) Bauteilen gewährleitstet sein muss. Dies ist häufig eine Anforderung bei (Wartungs-) Klappen, Verkleidungen oder Gehäusen.
Die Vorteile der QUICKLOC® Schnellverschlüsse auf einen Blick:
  • Hohe Variantenvielfalt
  • Schnelle Verfügbarkeit auch von kleineren Stückzahlen
  • Einfache Montage durch bedienungsfreundliche Steckverbindungen
  • Schnelle wiederholte Zugänglichkeit mit hoher Funktionssicherheit
  • Vibrations- und Schmutzunempfindlichkeit
Technische Informationen erhalten Sie in unserem Produktkatalog Nr. 0610, der im Internet unter www.boellhoff.com/de/prospekte heruntergeladen werden kann.
© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2009
Abdruck frei.
Verantwortlicher Autor
Dipl.-Ing. Andreas Elmer
Produktmanager QUICKLOC®
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05
Telefax 05 21 / 44 93 64
E-Mail info@boellhoff.com
http://www.boellhoff.com
Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4

33649 Bielefeld
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
Pressefotos

  • QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

    QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

  • QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

    QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

  • QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

    QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

  • QUICKLOC® Serie 60 Schnellverschlüsse

    QUICKLOC® Serie 60 Schnellverschlüsse für wiederholt lösbare Verbindungen und schnelle Montage

  • QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

    QUICKLOC® Serie 60 Anwendungsbeispiel

  • QUICKLOC® Serie 60 Einzelteile und Funktionsbeispiel

    Einzelteile und Funktionsbeispiele der QUICKLOC® Serie 60 Schnellverschlüsse

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH