HELICOIL® Reparaturkoffer

für defekte Fahrradpedalgewinde

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde

13.05.2011

Böllhoff tritt kräftig in die Pedale...

... mit dem neuen HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde (Abmessung UN 9/16“-20). Ein weiteres Etappenziel im Produktportfolio „Repair“ der Böllhoff Gruppe ist erreicht. Das HELICOIL® Reparatursortiment sorgt für einen einfachen und schnellen Einbau eines neuen Gewindes.

Touren kreuz und quer durch den Wald, bergauf, bergab oder einfach nur mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter auf einem Radweg durch die Felder fahren. Der tägliche Einsatz von Fahrrädern in Verbindung mit Schmutz, Nässe oder sogar Frost kann zum Verschleiß der Pedalgewinde führen. Was das bedeutet? Neue Kurbelgarnituren und Kettenblätter wegen ausgerissener Pedalgewinde? Das gehört der Vergangenheit an. Man spart Zeit und Geld mit HELICOIL® Gewindeeinsätzen, die benutzerfreundlich im Koffer verpackt, auf ihren Einsatz warten. Die Vorteile liegen „in“ der Hand.

Ohne die Kurbel zu demontieren, wird das neue Gewinde mit einem kombinierten Bohr- und Schneidwerkzeug in einem Arbeitsgang erzeugt. Hier entfällt sogar das Vorbohren. Darüber hinaus ist der HELICOIL® gegen axiales Verschieben durch sein radiales Übermaß gesichert, das macht zusätzliches Kleben oder zusätzliche Sicherungselemente überflüssig. Der Gewindeeinsatz bietet aber noch mehr, das reparierte Gewinde ist hochbelastbar und verschleißfrei. Also alles in allem eine kostengünstige Reparatur, die sich lohnt.

Überzeugen Sie sich. Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung von Böllhoff im Reparieren von Gewinden und profitieren Sie davon.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2011
Abdruck frei.


Verantwortlicher Autor

 

Annette Löwen
Marketing-Managerin
bei der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05

Telefax 05 21 / 44 93 64
E-Mail: presse@boellhoff.com
http://www.boellhoff.com

 


Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
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
Pressefoto

  • HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde

    HELICOIL® Spezialreparaturkasten für Fahrradpedal-Gewinde

  • HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde

    Auch in Extremsituationen ein zuverlässiger Partner – HELICOIL® Gewindeeinsätze von Böllhoff.

  • HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde

    © Quelle fotolia: Dieses Bild darf nur für die einmalige Veröffentlichung mit unserem Presseartikel genutzt werden. Außerdem muss zu dem Bild der Hinweis © fotolia, www.fotolia.com. Es darf nicht gespeichert und muss nach der Nutzung gelöscht werden.

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH