RIVTAC® Bolzensetzen

Mit Hochgeschwindigkeit zur optimierten Kollektormontage

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Bolzensetzen optimiert die Kollektormontage

14.12.2009

Bolzensetzen in Hochgeschwindigkeit optimiert die Kollektormontage

Nach erfolgreicher Entwicklungspartnerschaft hat Böllhoff zusammen mit dem Solarkollektorenhersteller CLAGE erstmalig die RIVTAC® Technologie des Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzens realisiert. Dieses ist ein innovatives Fügeverfahren: auch bei einseitiger Zugänglichkeit lassen sich sichere Verbindungen erstellen - ohne Vorlochoperation.

Zu der Firma CLAGE
Die Herstellung von energieeffizienten Durchlauferhitzern ist das Kerngeschäft von CLAGE. Als Spezialist für die wirtschaftliche Gewinnung von warmen Wasser ist auch die Nutzung von erneuerbaren Energien ein wichtiges Thema.
Der Firma CLAGE GmbH in Lüneburg ist es gelungen, einen Hochleistungs-Flachkollektor zu entwickeln, der besonders hohe Erträge bei der Umwandlung der Sonnenenergie erzielt. Mit nur 32,5 kg ist dieser Kollektor ein Paradebeispiel an Leichtgewicht. Diese innovative Leichtbau-Geometrie kombiniert mit optimalem Materialeinsatz führten zu dieser zukunftsweisenden Produktentwicklung.
Die Ausgangssituation
Der Solarkollektorrahmen aus Aluminium wird nach kompletter Montage erst im letzten Arbeitsgang gefügt. Eine hochfeste Verbindung des gewichtsoptimierten Rahmens ist hierbei von hoher Bedeutung.
Zur Vermeidung von Strukturschwächen ist ein einteiliger Fügerahmen zwingend erforderlich. Dieser Aufbau bedingt eine einseitige Zugänglichkeit des Rahmens, was eine besondere Herausforderung für beide Entwicklungsteams darstellte. Andere Fügeverfahren wie z.B. Stanznieten sind somit keine Option. Die bei Direktverschraubungen notwendigen Vorlochoperationen würden nachteilige Späne und Festigkeitseinbußen verursachen.
Die Lösung mit Böllhoff
Die Eckverbindungen der Solarkollektoren werden mit der neuen RIVTAC® Technologie vorgenommen. Das pneumatische Handgerät RIVTAC® Portable setzt in Hochgeschwindigkeit insgesamt 8 Fügepunkte - 2 an jeder Ecke - bei einseitiger Zugänglichkeit und ohne jegliche Vorlochoperation. Diese Werkzeugvariante erweist sich optimal in der Handhabung. Erreicht wird dies durch eine große Standfläche und eine geringe Störkontur des Werkzeugkopfes.
Die Anwendung ist einfach: Das Bauteil wird in einen Sonder-Montagetisch eingelegt. Angesetzt an eine spezielle Positioniervorrichtung löst der Werker den Fügeprozess aus. Der Bolzen trifft mit hoher Geschwindigkeit auf und durchdringt das Aluminium-Rahmenprofil. Er verbindet die Ecken hochfest miteinander. Von außen sichtbar bleibt der optisch ansprechende Kopf des Setzbolzens. Die Füge-Geschwindigkeit ist über den einstellbaren Druck regelbar.
Die so gefügten Ecken sind optimal kombinierbar mit der verwendeten Klebetechnik. Die RIVTAC® Bolzen fixieren den Rahmen, so dass das dichtende Silikon nicht mehr belastet wird. Die lange Lebensdauer der Kollektoren stellt eine wichtige Produkteigenschaft der CLAGE-Kollektoren dar.
Bei der Befestigung der einseitig zugänglichen Kollektorecken überzeugt RIVTAC® durch eine sichere und reproduzierbar gute Verbindungsqualität. Produktionsseitig wird eine hohe Montageeffizienz sichergestellt: Der Kollektorrahmen wird ohne Vorbehandlung verbunden (es ist kein Vorlochen notwendig).
„Die RIVTAC® Technologie hat die Realisierung unseres Projektes entscheidend verkürzt“, so die Aussage von Dipl.-Ing. (FH) Jakob Meierle, Projektleiter Solar bei CLAGE.
Zu der Technologie RIVTAC®
„Innovationsfähigkeit und Kundennähe sind zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren geworden“, weiß Dr. Torsten Draht, Projektmanager Forschung und Entwicklung der Böllhoff Gruppe. Der jüngste Spross der zukunftsorientierten Produktpalette trägt den Namen RIVTAC® und ist eine Art Highspeed-Bolzensetzen. Bei dem neuartigen mechanischen Fügeverfahren wird ein nagelähnliches Hilfsfügeteil auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt und in die nicht vorgelochten Fügeteile eingetrieben. Dabei verdrängt der spitze Setzbolzen den Werkstoff, ohne dass ein Butzen entsteht.
Zu der Firma Böllhoff
Böllhoff - eine internationale, familiengeführte Unternehmensgruppe der Verbindungs- und Montagetechnik - ist strategischer Partner innovativer Branchen wie z.B. der Solar- und Automobilindustrie. Mit eigener Produktion und Entwicklung gehört Böllhoff zu den führenden Anbietern von Verbindungs- und Montagetechnik. Böllhoff will mit seinen Kunden gemeinsam individuelle Verbindungslösungen erarbeiten - immer einen Schritt voraus.
© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2009
Abdruck frei.
Verantwortlicher Autor
Heike Bommersheim
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05
Telefax 05 21 / 44 93 64
E-Mail info@boellhoff.com
http://www.boellhoff.com
Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
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
Pressefotos

  • Dipl.-Ing. (FH) Jakob Meierle, Projektleiter Solar bei CLAGE

    "Die RIVTAC® Technologie hat die Realisierung unseres Projektes entscheident verkürzt" Dipl.-Ing. (FH) Jakob Meierle, Projektleiter Solar bei CLAGE

  • Ansetzen des RIVTAC® Portable

    Ansetzen des RIVTAC® Portable

  • Auslösen des Fügeprozesses

    Auslösen des Fügeprozesses

  • Begutachtung der Fügestelle

    Begutachtung der Fügestelle

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH