Pressemitteilungen

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen

Presseartikel

Auf dieser Seite finde Sie unsere veröffentlichten Pressebeiträge.

Presseartikel

18.01.2012

Personalwechsel in der Unternehmensleitung der Böllhoff Gruppe Bielefeld im Januar 2012

Zum Jahreswechsel meldet die Böllhoff Gruppe aus Bielefeld einen Personalwechsel in ihrer Unternehmensleitung.

Dr.-Ing. Jens Bunte
18.10.2011

Umspritzen von Einlegemetallen rundet die Böllhoff Produktpalette ab

Ein wichtiges Prinzip um metallische Gewindeverstärkungen in Kunststoffen zu erzeugen, ist das Umspritzen von Einlegemetallen. Hierbei werden bereits seit Jahrzehnten Gewindeeinsätze manuell oder mittels Handlingsystemen vor dem Urformprozess in ein Werkzeug eingelegt. Die entsprechenden Designs der Drehteile sind sehr individuell, orientieren sich aber üblicherweise an der älteren DIN Norm 16903.

IMTEC® Einlegemetalle für Kunststoffe
20.09.2011

Neuer HELICOIL Reparatursatz für Radlagergehäuse

Steigende Ansprüche an Wirtschaftlichkeit, Fahrsicherheit und -komfort erfordern ein Höchstmaß an Präzision bei der Herstellung von Fahrzeugkomponenten.

HELICOIL® Reparatursatz M9 x 10 für die Reparatur von defekten Gewinden an Radlagern
06.07.2011

Unter dem Namen ECOSIT RFID Bin hat die Bielefelder Böllhoff Gruppe eine Lösung entwickelt, die die Wertschöpfungskette von Industrieunternehmen optimiert.

Im Fokus steht die Logistik so genannter C-Teile, deren Beschaffung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten traditionell mit vergleichsweise hohem Aufwand verbunden ist. Hierbei erschließt das neue System erhebliche Kostenvorteile und trägt gleichzeitig zu hoher Versorgungssicherheit bei.

ECOSIT RFID Bin
29.06.2011

Schnell und extravagant...

...so präsentiert sich der neue Mercedes SLS AMG. Ein faszinierendes Ergebnis der Kooperation von Mercedes Benz und AMG.

Der SLS AMG begeistert mit puristischem Design, überlegener Fahrdynamik und konsequentem Leichtbau. Ein High-Performance Car in Aluminium-Space-Frame-Bauweise, wobei im Bereich der A-Säule und des Daches Stahlteile zum Einsatz kommen. Die Verwendung moderner Werkstoff- und Mischbauweisen ruft schnell einen Verbindungsexperten auf den Plan, die Böllhoff Gruppe.

Mercedes SLS AMG (Quelle: Daimler AG) Dieses Bild der Daimler AG darf ausschließlich für den Böllhoff Pressetext verwendet werden.
08.06.2011

Neuer HELICOIL® plus Reparatursatz für Lambdasondengewinde

Die Lambdasonde ist der Hauptsensor im Regelkreis der Lambdaregelung zur katalytischen Abgasreinigung (geregelter Katalysator). Lambdasonden sitzen direkt im Abgasstrom und sind dort unter anderem durch Gaswechsel und Temperaturspitzen extremen Belastungen ausgesetzt. Verschleiß ist die logische Folge.

Neuer HELICOIL® plus Reparatursatz für Lambdasondengewinde
13.05.2011

Böllhoff tritt kräftig in die Pedale...

... mit dem neuen HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde (Abmessung UN 9/16“-20). Ein weiteres Etappenziel im Produktportfolio „Repair“ der Böllhoff Gruppe ist erreicht. Das HELICOIL® Reparatursortiment sorgt für einen einfachen und schnellen Einbau eines neuen Gewindes.

HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde
11.03.2011

2 in 1 − Montagekosten senken und Wartung vereinfachen mit der Multifunktionsschraube FLEXIDRIVE® von Böllhoff

Der TORX® bzw. Innensechsrundantrieb stellt eine anerkannte Weiterentwicklung des Kreuzschlitz- und Innensechskantantriebs dar. Er hat sich längst als effiziente Antriebsform in der Produktion durchgesetzt.

Effiziente Antriebskombinationen FLEXIDRIVE®
01.03.2011

Neuer Wind weht im Luftkanalbau – Böllhoff Clinchwerkzeug RIVCLINCH® 0404 IP Aero zertifiziert

In Sachen Innovation setzt Böllhoff einen weiteren Meilenstein. Als erster und bisher einziger deutscher Hersteller hat das Familienunternehmen das TÜV-Zertifikat für absolut dichte rechteckige Clinchpunkte vom TÜV Nord erhalten. Mit dem zertifizierten System RIVCLINCH® 0404 IP Aero ist es erstmals gelungen, die gestiegenen Anforderungen im Luftkanalbau an die Dichtheit der Verbindungen zu erfüllen.

RIVCLINCH® – zertifiziert für den Luftkanalbau
06.08.2010

NEU: Die universelle Schraubensicherung − effizient und sicher (kurz)

Im Bereich der mechanischen Schraubensicherungen ist die RIPP LOCK® Scheibe ein neues Produkt.

RIPP LOCK® Sicherungsscheibe

Archiv

18.01.2012

Personalwechsel in der Unternehmensleitung der Böllhoff Gruppe Bielefeld im Januar 2012

Zum Jahreswechsel meldet die Böllhoff Gruppe aus Bielefeld einen Personalwechsel in ihrer Unternehmensleitung.

Dr.-Ing. Jens Bunte
18.10.2011

Umspritzen von Einlegemetallen rundet die Böllhoff Produktpalette ab

Ein wichtiges Prinzip um metallische Gewindeverstärkungen in Kunststoffen zu erzeugen, ist das Umspritzen von Einlegemetallen. Hierbei werden bereits seit Jahrzehnten Gewindeeinsätze manuell oder mittels Handlingsystemen vor dem Urformprozess in ein Werkzeug eingelegt. Die entsprechenden Designs der Drehteile sind sehr individuell, orientieren sich aber üblicherweise an der älteren DIN Norm 16903.

IMTEC® Einlegemetalle für Kunststoffe
20.09.2011

Neuer HELICOIL Reparatursatz für Radlagergehäuse

Steigende Ansprüche an Wirtschaftlichkeit, Fahrsicherheit und -komfort erfordern ein Höchstmaß an Präzision bei der Herstellung von Fahrzeugkomponenten.

HELICOIL® Reparatursatz M9 x 10 für die Reparatur von defekten Gewinden an Radlagern
06.07.2011

Unter dem Namen ECOSIT RFID Bin hat die Bielefelder Böllhoff Gruppe eine Lösung entwickelt, die die Wertschöpfungskette von Industrieunternehmen optimiert.

Im Fokus steht die Logistik so genannter C-Teile, deren Beschaffung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten traditionell mit vergleichsweise hohem Aufwand verbunden ist. Hierbei erschließt das neue System erhebliche Kostenvorteile und trägt gleichzeitig zu hoher Versorgungssicherheit bei.

ECOSIT RFID Bin
29.06.2011

Schnell und extravagant...

...so präsentiert sich der neue Mercedes SLS AMG. Ein faszinierendes Ergebnis der Kooperation von Mercedes Benz und AMG.

Der SLS AMG begeistert mit puristischem Design, überlegener Fahrdynamik und konsequentem Leichtbau. Ein High-Performance Car in Aluminium-Space-Frame-Bauweise, wobei im Bereich der A-Säule und des Daches Stahlteile zum Einsatz kommen. Die Verwendung moderner Werkstoff- und Mischbauweisen ruft schnell einen Verbindungsexperten auf den Plan, die Böllhoff Gruppe.

Mercedes SLS AMG (Quelle: Daimler AG) Dieses Bild der Daimler AG darf ausschließlich für den Böllhoff Pressetext verwendet werden.
08.06.2011

Neuer HELICOIL® plus Reparatursatz für Lambdasondengewinde

Die Lambdasonde ist der Hauptsensor im Regelkreis der Lambdaregelung zur katalytischen Abgasreinigung (geregelter Katalysator). Lambdasonden sitzen direkt im Abgasstrom und sind dort unter anderem durch Gaswechsel und Temperaturspitzen extremen Belastungen ausgesetzt. Verschleiß ist die logische Folge.

Neuer HELICOIL® plus Reparatursatz für Lambdasondengewinde
13.05.2011

Böllhoff tritt kräftig in die Pedale...

... mit dem neuen HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde (Abmessung UN 9/16“-20). Ein weiteres Etappenziel im Produktportfolio „Repair“ der Böllhoff Gruppe ist erreicht. Das HELICOIL® Reparatursortiment sorgt für einen einfachen und schnellen Einbau eines neuen Gewindes.

HELICOIL® Reparaturkoffer für defekte Fahrradpedalgewinde
11.03.2011

2 in 1 − Montagekosten senken und Wartung vereinfachen mit der Multifunktionsschraube FLEXIDRIVE® von Böllhoff

Der TORX® bzw. Innensechsrundantrieb stellt eine anerkannte Weiterentwicklung des Kreuzschlitz- und Innensechskantantriebs dar. Er hat sich längst als effiziente Antriebsform in der Produktion durchgesetzt.

Effiziente Antriebskombinationen FLEXIDRIVE®
01.03.2011

Neuer Wind weht im Luftkanalbau – Böllhoff Clinchwerkzeug RIVCLINCH® 0404 IP Aero zertifiziert

In Sachen Innovation setzt Böllhoff einen weiteren Meilenstein. Als erster und bisher einziger deutscher Hersteller hat das Familienunternehmen das TÜV-Zertifikat für absolut dichte rechteckige Clinchpunkte vom TÜV Nord erhalten. Mit dem zertifizierten System RIVCLINCH® 0404 IP Aero ist es erstmals gelungen, die gestiegenen Anforderungen im Luftkanalbau an die Dichtheit der Verbindungen zu erfüllen.

RIVCLINCH® – zertifiziert für den Luftkanalbau
06.08.2010

NEU: Die universelle Schraubensicherung − effizient und sicher (kurz)

Im Bereich der mechanischen Schraubensicherungen ist die RIPP LOCK® Scheibe ein neues Produkt.

RIPP LOCK® Sicherungsscheibe
06.08.2010

NEU: Die universelle Schraubensicherung − effizient und sicher (lang)

Im Bereich der mechanischen Schraubensicherungen ist die RIPP LOCK® Scheibe ein neues Produkt. Sie vereint viele individuelle Vorteile bisheriger Sicherungselemente und Scheiben.

RIPP LOCK® Sicherungsscheibe
06.08.2010

Über 1.600 informative Seiten: Das neue Handbuch „Blaue Seiten“ von Böllhoff

Die internationale, familiengeführte Unternehmensgruppe der Verbindungs- und Montagetechnik stellt aktuell ihren „Klassiker“ in der 11. Auflage vor.
Das Handbuch der Verbindungstechnik „Blaue Seiten“ hat sich seit mehr als 15 Jahren als das Nachschlagewerk im Markt für Verbindungselemente und Technik rund um Schrauben etabliert.

Blaue Seiten
26.05.2010

4. Generation verbindet in der „4. Dimension“

Böllhoff als erfolgreiches Familienunternehmen in vierter Generation schafft Verbindungen in der „4. Dimension“ - im neuen Panamera, der jüngsten Porsche Baureihe. Die auf Fügetechnik spezialisierte Böllhoff Gruppe hatte von Porsche den Auftrag über 12 komplette Stanznietsysteme des Typs RIVSET® Vario, mit 14 Verarbeitungsköpfen betrieben, erhalten.

Porsche Panamera
26.05.2010

RIVTAC® Bolzensetzen: Böllhoff Innovation für den Automobilbau der Zukunft (kurz)

Innovative Verbindungen für das Automobil von Morgen: Unter dem Namen RIVTAC® hat die Bielefelder Böllhoff Gruppe ein Fügeverfahren entwickelt, das bereits heute auf die künftigen Anforderungen der Automotive-Branche zugeschnitten ist. Ihre „Feuertaufe“ bestand die neue Technik bei der vieldiskutierten „Light Car“-Studie, die auf dem jüngsten Genfer Autosalon zu sehen war. Spätestens in zwei Jahren soll RIVTAC® Einzug in die Serienfertigung halten.

EDAG Light Car
26.05.2010

RIVTAC® Bolzensetzen: Böllhoff Innovation für den Automobilbau der Zukunft (lang)

Innovative Verbindungen für das Automobil von Morgen: Unter dem Namen RIVTAC® hat die Bielefelder Böllhoff Gruppe ein Fügeverfahren entwickelt, das bereits heute auf die künftigen Anforderungen der Automotive-Branche zugeschnitten ist. Ihre „Feuertaufe“ bestand die neue Technik bei der vieldiskutierten „Light Car“-Studie, die auf dem jüngsten Genfer Autosalon zu sehen war. Spätestens in zwei Jahren soll RIVTAC® Einzug in die Serienfertigung halten.

EDAG Light Car
02.03.2010

Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen mit dem neu entwickelten pneumatischen Handgerät RIVTAC® Portable

Böllhoff Gruppe präsentiert unter dem Namen RIVTAC® ein neues Fügeverfahren.

Mechanisches Fügen in einer neuen Dimension!
Das RIVTAC® Bolzensetzen ist ein innovatives Fügeverfahren, welches unseren Kunden eine maximale Produktionseffizienz durch sehr geringe Füge- und Taktzeiten bietet.

RIVTAC® Portable
02.03.2010

Böllhoff Gruppe präsentiert unter dem Namen RIVTAC® neues Fügeverfahren für diverse Industriebereiche

Schweißen, schrauben, nieten, fügen? Fragen, die auch im Automobilbau immer schwerer zu beantworten sind. Denn neue Werkstoffe und Materialkombinationen verlangen nach entsprechend innovativen Verbindungstechnologien. Die Bielefelder Böllhoff Gruppe hat das Spektrum jetzt um eine zukunftsorientierte Weltneuheit bereichert. Der Name: RIVTAC®. Die Technik: Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen

RIVTAC® Bolzen und gesetzter RIVTAC® Bolzen im Anschnitt
02.03.2010

Böllhoff Gruppe präsentiert unter dem Namen RIVTAC® neues Fügeverfahren für diverse Industriebereiche

Unter dem Namen RIVTAC® hat die Bielefelder Böllhoff Gruppe ein zukunftsorientiertes Fügeverfahren für diverse Industriebereiche wie Automobilindustrie, blechverarbeitendende Industrie etc. entwickelt.

RIVTAC® Bolzen und gesetzter RIVTAC® Bolzen im Anschnitt
14.12.2009

Aerospace: Alle HELICOIL® Gewindeeinsätze auf einen Blick

„The Blue Book“ bietet eine Übersicht über alle gängigen HELICOIL® Gewindeeinsätze, die von Böllhoff für die Luft- und Raumfahrt nach den Luftfahrtnormen gefertigt werden.

The Blue Book
14.12.2009

Neuer Produktkonfigurator für Böllhoff Schnellverschlüsse unter dem Namen QUICKMatch

Mehr als 2.000 verschiedene Schnellverschlussvarianten einfach und effizient konfigurieren? Kurze Lieferzeiten auch kleinerer Stückzahlen? Der neue Produktkonfigurator der Firma Böllhoff bietet Kunden aus den unterschiedlichen Branchen klare Vorteile.

QUICKLOC® QUICKMatch
14.12.2009

Bolzensetzen in Hochgeschwindigkeit optimiert die Kollektormontage

Nach erfolgreicher Entwicklungspartnerschaft hat Böllhoff zusammen mit dem Solarkollektorenhersteller CLAGE erstmalig die RIVTAC® Technologie des Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzens realisiert. Dieses ist ein innovatives Fügeverfahren: auch bei einseitiger Zugänglichkeit lassen sich sichere Verbindungen erstellen - ohne Vorlochoperation.

RIVTAC®
30.07.2009

Blindnietmuttern aus Edelstahl − für ein Extra an Korrosionsbeständigkeit

Die Version RIVKLE® Blindnietmuttern Edelstahl kommt überall dort zum Einsatz, wo eine hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit notwendig ist.

RIVKLE® Blindnietmutter aus Edelstahl
14.05.2009

Böllhoff Internetauftritt neu gestaltet

Die Böllhoff Gruppe, führender Anbieter von Verbindungs- und Montagetechnik mit Sitz in Bielefeld, präsentiert ihren Internetauftritt in neuem Gewand mit erweiterten Nutzerfunktionen.

www.boellhoff.de
14.05.2009

RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben: Jetzt auch mit zusätzlicher Unterkopfdichtung

RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben sind die vielseitigste Lösung für die Befestigung eines hoch belastbaren Muttern- bzw. Bolzengewindes an dünnwandigen Werkstücken, auch bei einseitiger Zugänglichkeit.

RIVKLE® sealcote, Blindnietmutter mit zusätzlicher Unterkopfdichtung
17.10.2008

Böllhoff Gruppe Großauftrag von Audi (kurz)

Bielefeld. Die auf Füge- und Schraubtechnik spezialisierte Böllhoff Gruppe hat vom Automobilhersteller AUDI AG einen Großauftrag mit einem Gesamtvolumen von ca. 4 Mio. Euro erhalten.

RIVSET® Montagesaal
17.10.2008

Böllhoff Gruppe Großauftrag von Audi (lang)

Bielefeld. Die auf Füge- und Schraubtechnik spezialisierte Böllhoff Gruppe hat vom Automobilhersteller AUDI AG einen Großauftrag mit einem Gesamtvolumen von ca. 4 Mio. Euro erhalten.

RIVSET® Montagesaal
22.09.2008

RIVKLE® P2007

Das neue, pneumatische Setzwerkzeug für Blindnietmuttern und -schrauben der Firma Böllhoff

Das RIVKLE® P2007 ist ein Werkzeug zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben in den Abmessungen M3 bis M10. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt, um eine möglichst benutzerfreundliche Handhabung zu gewährleisten.

RIVKLE® P2007
22.09.2008

RIVQUICK® hochfeste Blindniete

Unter dem Markennamen RIVQUICK® fertigt die Böllhoff Gruppe Blindniete in hochfester Ausführung. Die bewährte Technologie kommt überall dort zum Einsatz, wo Blindniete mit durchschnittlichen Festigkeiten nicht ausreichen.

RIVQUICK® hochfest
25.08.2008

Verbindungen schaffen

Original-Pressetext des Marketing-Club OWL Bielefeld e. V.

Bielefeld (25. August 2008). Am 22. August 2008 wurde die Böllhoff Gruppe vor rund 250 Gästen mit der Marketing OWL 2008 ausgezeichnet. Im Rohbau der neuen „Welt der Verbindungen“ nahmen Geschäftsführer Wilhelm A. Böllhoff und Michael W. Böllhoff den renommierten Preis des Marketing-Clubs OWL Bielefeld e. V. von Präsidentin Susanne Schaefer-Dieterle und dem Jury-Vorsitzenden Dirk Zimmermann entgegen. Die Marketing-OWL wurde zum neunten Mal verliehen.

Marketingpreis OWL 2008
16.06.2008

ONE SHOT Selbststanzende Verbindungselemente (kurz)

ONE SHOT Technik: Stanzbuchse kommt schnell und prozesssicher in den Kunststoff

Das Einbringen von Gewindeelementen aus Metall geschah bisher umständlich nach der so genannten Two-shot-Methode per Lochen, anschließendem aufwändigen Handling (Finden des Loches) und Einbringen der Distanzbuchse.

ONE SHOT
16.06.2008

ONE SHOT - Selbststanzende Verbindungselemente (lang)

ONE SHOT Technik von Böllhoff und FRIMO: Einfach, schnell und sicher

Fügetechniken stehen im Mittelpunkt des Anwenderinteresses. Eine Fragestellung lautet: Wie kommen Gewindeelemente aus Metall prozesssicher und schnell in Kunststoff-Bauteile? Böllhoff’s Antwort ist die ONE SHOT Stanzbuchse - eine pfiffige Alternative zum bisherigen, aufwändigen Einbringen von Gewindeelementen in zwei Schritten.

ONE SHOT
16.06.2008

ONSERT® Fügeelemente zum Kleben (kurz)

Böllhoff und DELO: Prozesssicher Gewinde einkleben

Die Böllhoff Verbindungstechnik GmbH aus Bielefeld stellt ein neues, maßgeschneidertes Fügeverfahren zum Aufbringen von Befestigungselementen auf hauchdünnen Metallblechen vor: Insbesondere bei Gehäusen von Mobiltelefonen ist das Klebsystem ideal. Entwickelt wurde es gemeinsam mit DELO Industrie Klebstoffe aus Landsberg/Lech. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Klebstoff.

ONSERT®
16.06.2008

ONSERT® - Fügeelemente zum Kleben (lang)

Optik, Haptik und Leichtbau beeinflussen z.B. auch die Gestaltung von Mobiltelefonen und Handhelds. Gehäuse aus Metall treten zunehmend an die Stelle der typischen Kunststoffhalbschalen. Der Nachteil: Herkömmliche Fügeverfahren zum Einbringen der Befestigungselemente können nicht eingesetzt werden.

ONSERT®
01.06.2008

ONSERT® - Zusammenarbeit zwischen DELO Industrie Klebstoffe und Böllhoff

Gemeinsame Wege in der Verbindungstechnik gehen die Partner DELO Industrie Klebstoffe und BÖLLHOFF: Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wie können sich prinzipiell miteinander konkurrierende Fügetechniken sinnvoll ergänzen?

01.06.2008

ONE SHOT - Zusammenarbeit zwischen FRIMO und Böllhoff

Eine effiziente Know-how Verbindung
Eine immer größer werdende Modell- und Variantenvielfalt, neue Designs und Materialien sowie immer kürzer werdende Entwicklungszeiten und Produktzyklen führen zu neuen und vielfältigen Aufgabenstellungen bei der Verbindung unterschiedlichster Materialien.

01.07.2007

Böllhoff Gruppe liefert Stanznietsysteme für neuen Audi TT - rund 60 Prozent der Werkzeuge "re-tooled"

Bielefeld/Ingolstadt. Die Audi AG gilt beim Einsatz von Aluminium im Karosseriebau als technologischer Vorreiter. Der neue Audi TT setzt die Strategie des innovativen Leichtbaus fort. Entsprechend anspruchsvoll sind die Anforderungen an die Verbindungstechnologie.

Audi TT
01.04.2007

ECOPACK - Wirtschaftliches Verpacken

Die Bielefelder Böllhoff Gruppe hat ihre Dienstleistungskompetenz weiter ausgebaut:
Ganz neu im Programm ist die wirtschaftliche Konfektionierung und Verpackung von Verbindungselementen in Beuteln.

ECOPACK
01.04.2007

Neu: Die Online-Version der Blaue Seiten

Der Online-Katalog Blaue Seiten wurde komplett überarbeitet und kann nun in deutscher und englischer Sprache genutzt werden.

Blaue Seiten online
01.01.2007

HELICOIL® plus - Reparatursatz für Ölablass-Gewinde

Mit bewährter Technologie Werkstattkosten sparen und Gewinn machen:

Der regelmäßige Wechsel von Motoröl und Zündkerzen trägt ganz wesentlich zum Werterhalt von Kraftfahrzeugen bei. In der Regel sind die Arbeiten relativ problemlos. Teuer wird es aber dann, wenn die Gewinde an der Ölwanne oder am Motorblock beschädigt werden. Für den Fall der Fälle hat die Böllhoff Gruppe (Bielefeld) vorgesorgt. Nach der erfolgreichen Einführung von Reparatursets für Zündkerzengewinde hat das Familienunternehmen nun auch für die Instandsetzung von Ölablass-Gewinden Komplettlösungen für Kfz-Werkstätten entwickelt.

HELICOIL® plus
01.06.2006

HELICOIL® plus - Reparaturpackungen und -sortimente

Mehr Inhalt, mehr Komfort

Bielefeld. Unter dem Markennamen HELICOIL® fertigt die Böllhoff Gruppe seit mehr als 50 Jahren Gewindeeinsätze aus Edelstahl. Die bewährte Technologie kommt überall dort zum Einsatz, wo hochfeste Gewinde in modernen Leichtbaukonstruktionen gefordert werden oder beschädigte und abgenutzte Gewinde dauerhaft wieder instand gesetzt werden müssen. Speziell für derartige Reparaturen hat Böllhoff praxisbewährte HELICOIL® plus Komplettpakete zusammengestellt, die jetzt gründlich überarbeitet worden sind. Das Ergebnis: Mehr Inhalt, mehr Komfort und damit noch mehr Wirtschaftlichkeit.

HELICOIL® plus
01.04.2006

SmartBin - Wiegetechnologie

Böllhoff, mit Stammsitz in Bielefeld, bietet seinen Kunden nun auch die von der Bossard AG entwickelte und hundertfach bewährte Lagerbewirtschaftungssystematik SmartBin an.

SmartBin
01.10.2005

RIVKLE® Elastic HT – Entkoppelnde Blindnietmutter im Hochtemperaturbereich

Der RIVKLE® Elastic in seiner ursprünglichen Funktion bietet die Möglichkeit der Befestigung eines belastbaren Gewindekörpers an einem dünnwandigen Bauteil mit zusätzlicher geräusch- und schwingungsentkoppelnden Eigenschaft.

RIVKLE® Elastic HT
01.09.2005

RIVKLE® HRT – High Resistance Thread – Hochbelastbares Gewinde

Böllhoff, führender Hersteller von Blindnietmuttern, präsentiert ein neues Produkt mit verbesserten mechanischen Eigenschaften.

RIVKLE® HRT ist in zwei Werkstoffen erhältlich: Stahl oder Aluminium

RIVKLE® HRT
01.09.2004

RIVKLE® PN - Spezial-Blindnietmuttern

Unter dem Namen "RIVKLE® PN" hat Böllhoff (Bielefeld) eine neue Generation von RIVKLE® Blindnietmuttern in Deutschland eingeführt. Die in den USA bereits seit vielen Jahren bewährte Variante stößt mit höchsten Ausreißkräfte in neue Dimensionen der Blindmutternvernietung vor und ist speziell zugeschnitten auf Anwendungen in dünnwandigen Blechen, Hohlprofilen oder Kunststoffteilen.

RIVKLE® PN